This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:am62是否支持 QSPI NOR 引导? 或 OSPI NOR?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426270/am623-do-am62-support-qspi-nor-boot-or-ospi-nor

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好  

如标题所述、我想检查 AM62是否支持 QSPI 引导。 谢谢

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    如果客户计划在 WKUP R5F 上使用 RTOS、则同时支持 OSPI NOR 和 OSPI NAND。

    就 QSPI NOR 和 QSPI NAND 而言、BIT 不具有硬件限制、但目前在 TI 的软件产品中不受支持。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav