This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:是否可以在集群与 AM6548中的硬件之间保持高速缓存一致性?

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425547/am6548-is-it-possible-to-maintain-cache-coherency-between-clusters-with-hardware-in-am6548

器件型号:AM6548

工具与软件:

您好、支持团队!

我们将在一个 AM6548集群中仅使用两个内核来构建 RTOS 系统。

最近、我们将该系统扩展为使用两个集群(四个内核)、但似乎无法保持缓存一致性。

我们已经确认、一个集群内的缓存一致性可以通过 Cortex-A53功能保持。

在 AM65x 技术参考手册的 MSMC 一章中、AM65x 缓存一致性维护似乎也涵盖了 DDR。

但是、当我们在两个 AM65x 集群(4个内核)上运行 RTOS 时、集群之间似乎无法保持缓存一致性。

集群与 AM6548中的硬件之间是否可以保持高速缓存一致性?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="627135" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425547/am6548-is-it-possible-to-maintain-cache-coherency-between-clusters-with-hardware-in-am6548

    集群与 AM6548中的硬件之间是否可以保持高速缓存一致性?

    [报价]

    是的、Linux 使用这种模式、在4核 SMP 中运行。 请参阅 TRM 第 8.1节"多核共享存储器控制器(MSMC)"。 Linux 是我们在 A53内核上支持的唯一操作系统、因此我们不建议编写具有多集群一致性的定制 RTOS。 如果您希望继续此次 Linux 实施、TRM 将是我们提供的有限支持。 有关 IO 一致性、请参阅"10.2.9 NAVSS 北桥(NB)"以管理 IO 一致性。 MMU 页面需要标记为正常可缓存并共享以实现一致性、此外 NB 区域设置需要与 MMU 页面表匹配。

    您还可以在 AM65x 和 A53缓存一致性方面找到更多问题和答案、例如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/935708/am6548-cache-coherent-issue-on-non-sharable-mmu-attribute-ddr-area 

    VxWorks 是一个商业 RTOS、我认为它也使用一致性、  有关版本、请参阅 bsp.windriver.com/.../

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会听从您的意见、重新布置 Linux 实施和 TRM。
    感谢您的回答、Pekka。