This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:AM69 OpenVX 支持

Guru**** 2547320 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419624/am69-am69-openvx-support

器件型号:AM69

工具与软件:

您好!

AM69是否支持 OpenVX? 如果是、是否有任何有关在 SK-AM69评估板上安装该软件的信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 SK-AM69上使用 EdgeAI SDK、它通常在 gsteamer 上具有应用程序。

    但是、我们提供了 EdgeAI-tiovx-apps、它可以在使用 OpenVX 的 AM69 SK 上运行。

    有关更多信息、请访问下面的链接

    GitHub - TexasInstruments/edgeai-tiovx-apps:参考基于 OpenVx 的应用

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、感谢您的答复

    是否可以在为 AM69构建的定制 Yocto 中将 TIOVX 安装为层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我想知道您在这里的用例以及对 OpenVX 的需求吗?

    gstreamer 具有一个节点的 TIOVX 插件、这些插件将在 AM69上运行。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil:

    我们有另一个具有非 TI 处理器的电路板、该处理器支持 NPU OpenCV 目标和使用 TIM-VX 后端的应用。 我正在尝试算出如何使用 TIOVX 和 AM69加速器来运行此应用、并使用我们的 Yocto 版本进行编译。 据我所知、我需要 TI Git 中的 meta-edgeai 层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    要利用加速器、您需要 meta-edgeai 层。

    此致!
    Jared