This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Docker 容器中执行 ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10.00.07.04-Linux-x86-Install.bin 后、PROCESSOR-SDK-AM64X:Linux-Devkit 文件夹为空

Guru**** 2124380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407766/processor-sdk-am64x-linux-devkit-folder-is-empty-after-executing-ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10-00-07-04-linux-x86-install-bin-in-docker-container

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

我 根据 Ubuntu:20.04将 ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10.00.07.04-Linux-x86-Install.bin 安装到 Docker 容器中。 然后、我尝试执行"make u-boot"。 但由于找不到交叉编译器、因此失败了。 然后、我检查了 Linux-Devkit 文件夹下、发现它为空。 我怎么了? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、志强

    感谢您的提问。

    Processor SDK 版本10.00.07.04已针对 Ubuntu v22.04进行测试。 请参阅 required-steps-to-run-Yocto-builds-on-host

    您是否遵循了 Steps-to-follow-within-a-docker-container 页面中建议的步骤?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我通过在 SDK 中的 Docker 映像的 dockerfile 之后安装更多软件包来修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、志强、

    我通过在 SDK 中的 Docker 映像的 dockerfile 之后安装更多软件包来修复了该问题。

    感谢您的确认。

    关闭螺纹。

    此致、

    Tushar