This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE (J721S2) EVM 上 TDA4VM (J721e) MCAL/mcusw 演示的兼容性

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409469/tda4ve-q1-compatibility-of-tda4vm-j721e-mcal-mcusw-demos-on-tda4ve-j721s2-evm

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

团队成员、您好!

我已经测试了来自的几个 MCAL/mcusw 演示 "TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-evm-09_01_00_06"、 ETH 通信/传输正常工作。

由于 TDA4VM EVM 的可用性有限、请尝试运行 MCAL/mcusw  "TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-09_00_01_01"。

真的很厉害 TDA4VM  ETH_TEST_APP 例如、在 ETH 初始化期间低于误差。

   

据我所知、TDA4VM 和 TDA4VE 之间的主要区别是

两个 EVM 中的 MCU 内核 Cortex_R5是相同的。

问)示例在两个 EVM 上是否兼容、且更改极少?

问) TDA4VM 与 TDA4VE 之间的主要差异是什么?

此致、

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [quote userid="592034" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409469/tda4ve-q1-compatibility-of-tda4vm-j721e-mcal-mcusw-demos-on-tda4ve-j721s2-evm ">Q) TDA4VM 与 TDA4VE 之间的主要区别是什么?

    它们是不同的 SoC。  

    您仍然可以使用同一个通用处理器板、并使用 TDA4VM 或 TDA4VE SOM。  

    但是、SDK 完全不同、您应该为 TDAVE 使用 TDA4VE SDK、为 TDA4VM 使用 TDAVM SDK。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    感谢您提供的信息。

    我的目的是使用 Cortex-R5内核、而我的应用程序也希望在该内核上运行。

    以上 TI 网页中的引用内容。

    TDA4VM 的 ETH_TEST_App 示例已 开始执行、但在失败 EthApp_init  完全在中  36242.454b Utils_Eth maOpen()。

    根据我的知识 DMA 初始化与共享内存分配相关。

    问)您是否有关于存储器相关差异的任何输入?

    问)在示例中进行一些修改后、是否可以在 TDA4VE 上运行 TDA4VM 示例?

    *我已经在 TDA4VE 上测试了 TDA4VM CAN_APP 示例,并通过了回送测试。

    此致、

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分配给内核的 DMA 资源在 TDA4VM 和 TDA4VE 中不同。
    请参阅以下常见问题解答中的默认配置值、以便更好地理解。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1373220/faq-tda4vm-how-do-we-avoid-udma-resource-conflict-issues-when-integrating-the-mcal-eth-module-with-other-modules

    此致、
    Sudheer