This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:引导问题

Guru**** 2541620 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409505/am3358-booting-issue

器件型号:AM3358

工具与软件:

大家好、我使用的是 AM3358、我遇到了一个启动问题。 将引导加载程序和应用程序代码刷写到闪存后、我可以看到 NAND 闪存详细信息以及指示在上电时代码正在从闪存复制到 DDR 的状态。 不过、它不会跳至应用程序代码。 当我在 Code Composer Studio 中连接 JTAG 并执行系统复位时、处理器复位并成功跳转到应用程序代码。

我们有类似的板具有相同的硬件配置、它们在加电后会自动启动、而不会出现任何问题。

有人能建议我可能会出问题的地方、这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将需要更多详细信息来帮助我们了解问题。
    1/. 什么是操作系统? Linux、RTOS
    2/. 哪个 SDK 版本基于?
    3/. 是否有日志?
    此致!
    -hong