主题中讨论的其他器件: AMIC110
工具与软件:
您好!
我的客户想要确认 AM3357的 MPU (Cortex-A8)频率。
- Arm Cortex-A8的时钟频率通过从外部输入时钟设置 MPU PLL (n、m、m2)来配置。 这是正确的吗?
- 当上述 MPU PLL 设置为(n=24、m=800、m2=1)时、MPU 频率是多少? (外部输入时钟= 25MHz)
- 是否有任何其他参数用于定义时钟频率?
- 它可能从某个引脚输出 MPU 时钟吗?
发现 AM3357的处理时间和 AMIC110一样。 因此、它们需要确认 AM3357和 AMIC110的 MPU 时钟频率。
谢谢。此致、
英明