This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Yocto built Linux 不符合#39;无法从 AM625的 eMMC 启动、它会进入紧急模式。 用于 Linux 的 TI AM625

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409315/am625-yocto-built-linux-doesn-t-boots-from-emmc-of-am625-it-enters-into-emergency-mode-ti-am625-for-linux

器件型号:AM625

工具与软件:

各位专家、您好!

请指导我、如何 在 Linux 下从 TI AM625中的 eMMC 引导。

请访问 logs.e2e.ti.com/.../booting_2D00_logs.txt

此致、

Seema B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Yocto 专家不在办公室一周。 请预计会延迟响应。