请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625SIP Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-SIP、 CC3301
工具与软件:
我们的客户采用支持 SK-AM62-SIP 的 M2-CC3301、并采用最新的 Processor SDK Linux 10.00.07.04。
Wi-Fi 按照以下文档中的步骤操作。
software-dl.ti.com/.../How_To_Enable_M2CC3301_in_linux.html
如何启用 BLE?
以下文档介绍了要安装在 Linux 上的预构建 CC33xx 映像可以在安全资源中找到。
CC33xx 生产线指南(修订版 A)
2.2 UART 接口
我在 CC3301产品页面上找不到安全资源申请表的链接。
我们是否需要按照上述文档中的步骤来使用 BLE?
或者 SDK 默认是否支持 BLE? 如果是、如何启用 BLE?
此致、
大辅