This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:[SysConfig] CSI 引脚配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408023/am625-sysconfig-csi-pin-config

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI:  

我也是 SYSCFG 的新用户。  

我们将 AM6254 ALW 与 MCU SDK 9.0搭配使用。

我们尝试为摄像头 接口配置 CSI0引脚(4个摄像头或4个虚拟通道、从视频解码器输出到 AM62x)、但我们在 dtsi 中看不到输出。  

如果我们要使用 CSI0接口、我们不需要在 DTS 中进行或使用引脚多路复用或引脚定义?

我分配的引脚如下所示(几乎是默认设置、由 SYSCFG 工具自动生成)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    如果要使用 CSI0接口、我们不需要执行或使用 DTS 中的引脚复用或引脚定义?

    正确。 您无需进行任何引脚多路复用即可使用 CSI Rx。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。