请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 工具与软件:
您好!
我正在使用 AM62x (不能透露) EVM 板、我正在尝试执行 SD 卡引导。 我已经按照 EVM 随附的入门指南进行了操作。
1.我按照指南中的方法来格式化 SD 卡(对于 windows )。
2.将预编译的二进制文件复制到 SD 卡并插入 EVM 插槽
3.设置 SD 启动开关。
4.查看 UART 终端以获取与引导相关的打印内容。
5.我看不到终端上的任何东西。
注意:该电路板使用 OSPI 引导启动、并打印在 UART 终端上。
是否需要执行任何额外步骤来从 SD 卡引导? 我可以直接将图像从 PC 复制到 SD 卡吗、或者应该使用任何特定的应用来完成该操作吗?
请告诉 我。
谢谢
DEE