This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:适用于 AM62x 的 Processor SDK Linux

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438481/processor-sdk-am62x-processor-sdk-linux-for-am62x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

我们正在 VxWorks 中与 TI AM62x 一起使用、以根据勘误表进行更改:

2.3.1.3. PLL 编程序列更新以避免 PLL 不稳定
(software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Migration_Guide .html

此勘误表中涉及以下更改:

- TIFS 固件
- DM R5固件
- R5 SPL(u-boot repo)

TIFS 和 DM R5固件提到有关更新 EthFW 的问题。

因此,请指导我们:
-升级所需的固件。
-刷新固件的步骤/程序。
-验证升级固件和设备的测试步骤/程序。

关于 R5 SPL (u-boot)- SDK 10中的最新 u-boot 是否具有所有必要的更改?

目前我们的是 SDK 08.04.01.03版本、并且需要升级上述特定勘误表。
我们的理解是、上述勘误更改在早于8.06的之前的 SDK 版本中仍然有效。


此致
Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    目前我们使用的是 SDK 08.04.01.03版本、需要升级上述特定勘误表。
    我们的理解是、上述勘误更改在8.06之前的 SDK 版本中仍然有效。[/QUOT]

    对于此勘误表更改、您是计划仍使用 SDK8.4 U-Boot、还是迁移到 SDK8.6 U-Boot、还是迁移到 SDK10.0 U-Boot?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘斌、您好!

    如果可能、我们希望迁移到 SKD10.0 U-boot。 请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    迁移到 SDK10.0 U-Boot 是最省力的选项。

    您只需将 SDK10.0 U-Boot 以及 SDK10.0版本中提供的 ATF/OPTEE 和 SYSFW 二进制文件移植到定制板即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘斌、您好!

    tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz   SDK-AM62X 软件开发套件(SDK)中提供的 SD 卡映像| TI.com 将包含所有需要的预编译二进制文件以及  ATF/OPTEE 和 PROCESSOR-SDK-LINUX。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    该 WIC 映像文件用于在 EVM 上运行、实际上并不包含用于开发的单个组件二进制文件。

    而是请 从您提到的 SDK 链接下载 SDK 安装程序 dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04-Linux-x86-Install.bin、然后运行它以在 Linux PC 上安装 SDK。

    然后、所有预编译的二进制文件都位于以下目录下: /board-support/prebuilt-images/am62xx-evm/.