This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:工具兼容性

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438838/ccstudio-tools-compatibility

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

在最新的 CCS 版本中、其中包含的软件包版本为3.3.3.20。

① CCS 编译器版本3.3.3.20是否与 Windows 11兼容?
②以下工具版本是否与编译器版本3 3 83 20兼容?
μ・代码生成工具:5.2.10
・DSP/BIOS:5.33.06
・IQmath lib:1.4d.
μ・XDS 510仿真器:3.03.30

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    在最新的 CCS 版本中、其中的软件包版本为3.3.20。

    我不明白这是什么意思。 CCS 12.8.1是 CCS 的最新版本。 CCS 3.3.83.3.20是十年前 CCS 的非常旧版本。

    ① CCS 编译器版本3.3.83.20是否与 Windows 11兼容?

    CCS 3.3正式支持的最后一个 Windows 版本是 Windows XP-32。  

    人们已将其用于更高版本的 Windows。 但这是完全不受支持的环境。 以下文档是有关 Windows 10的一些提示。 它可能适用于 Windows 11 (但不保证)。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    ②以下工具版本与编译器版本3 3 83 20兼容吗?
    μ・代码生成工具:5.2.10
    ・DSP/BIOS:5.33.06
    ・IQmath lib:1.4d.
    ・XDS 510仿真器:3.03.30[/报价]

    有。 但不能保证它们可以在 Windows 11环境中工作。

    如果您选择使用 CCS 3.3、我强烈建议使用本机 Windows XP 环境、这样可以获得成功的大好机会。

    谢谢

    Ki