This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:电路板上每个域的功耗

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429818/sk-tda4vm-power-consumption-of-each-domain-on-the-board

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想获得一些与电路板的每个域功耗相关的信息:WKUP、MCU、MAIN。 您是否有任何文档或测量?

此致、
Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    您能告诉我是否有关于此主题的任何更新吗?

    此致、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、功耗取决于您所执行操作的细节。 我们希望 TDA4VM 器件具有以下范围:

    设备

    典型用例

    典型功率

    功率范围

    TDA4VM

    ADAS SRV

    17瓦

    10.5W–21.5W

    Tj = 125°C

    8.3 W–18.2 W

    Tj = 105°C

    7.0 W–16.4 W

    Tj = 85°C

    在 SRV 示例(17W)中、大约9W 在核心域中、6W 在 CPU 域中。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复! 我不确定在涉及内核和 CPU 域时、您的意思是什么。 为了更加精确、我想知道电路板上每个电源轨的最大功耗、另外、我们还想知道每个域中每个处理器的功耗更高(如 GPIO)。   

    此致、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有任何关于这个主题的更新、您可以告诉我吗?  

    此致、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamas,

    VDD_CORE 中的9W 意味着在0.8V 时、VDD_CORE 域消耗9W (热功耗、而不是 PDN 最大值)。
    VDD_CPU_AVS 中的6W 表示在0.76V (通常是该电压域的可能最低电压)时、VDD_CPU_AVS 电压域消耗6W。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、
    Tamas