This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:软件设计文档-外设驱动程序支持不带操作系统的可用性

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426229/am625-q1-software-design-documentation---peripherals-drivers-support-availability-without-operating-system

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在寻找  不带操作系统的 AM62x Sitara 处理器的 BSP 开发支持。 您能否提供有关以下配置的文档?

1. GPU 支持使用 OpenGL 或裸机应用程序中类似框架的2D/3D 图形(U-Boot)。

U-Boot 中的时间敏感型网络(TSN)驱动程序支持、可促进裸机应用的开发。

采用 U-Boot 进行视频压缩的3.H.264/H.265编解码器支持。

4. LVDS 显示支持从 U-Boot 中的 GPU 处理的视频数据。

此致、

Duraisevi C.

高级系统工程师、

Data Patterns India Limited,

金奈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对查询中使用裸机有点困惑。 您是否在寻找 u-boot 支持或真正的裸机?   有关裸机支持的功能、请参阅 software-dl.ti.com/.../RELEASE_NOTES_PAGE.html 以及标记为 NORTOS 的最新相关支持功能。

    Unknown 说:
    1. GPU 支持2D/3D 图形、在裸机应用(U-Boot)中使用 OpenGL 或类似框架。[/报价]

    我们不支持在 BEER-METAL 中使用 GPU。 如果移植、我建议先从 Linux 支持上游。

    [quote userid="340257" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426229/am625-q1-software-design-documentation---peripherals-drivers-support-availability-without-operating-system ">2.U-Boot 中的时间敏感网络(TSN)驱动程序支持、可促进裸机应用的开发。

    TSN 只是多种以太网驱动器功能的统称、包括一些用户空间组件、例如用于802.1AS 的 linuxptp。 我们使用 iproute2软件包、在上游 Linux 驱动程序中支持许多 TSN 功能。 我不确定对 TSN 的 u-boot 支持到底意味着什么、您在寻找 PTP 还是哪种 TSN 功能?

    [报价 userid="340257" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426229/am625-q1-software-design-documentation---peripherals-drivers-support-availability-without-operating-system "]

    采用 U-Boot 进行视频压缩的3.H.264/H.265编解码器支持。

    [报价]

    我们没有 TI 在 A53上实施 H.265/H.265软件编解码器。

    Unknown 说:
    4. LVDS 显示支持对来自 U-Boot 中 GPU 的已处理视频数据进行处理。

    TI 显示界面称为 DSS。 请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components Display/Kernel/DSS7.html Kernel_Drivers?highlight=lvds 。 我们确实有一个示例 OLDI 在 u-boot 中显示闪屏, https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components U357-Boot/UG-Splash-Screen.html 可能与您想要执行的操作相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们将检查并恢复您的身份