This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何在 OSPI 引导时将引导介质从 SD 更改为 eMMC

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438420/tda4ven-q1-how-to-change-bootmedia-from-sd-to-emmc-when-ospi-boot

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

HW ENV:我们自己的 tda4ven 板

SW ENV:SDK10.0

引导模式:使用 ospi+eMMC 的 spl 引导

在 OSPI NOR 闪存步骤之后通过  3.1.1.7. OSPI/QSPI—Processor SDK J722S 文档、我可以将 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img 刷写到 ospi NOR 器件、它也可以成功引导。

但引导介质似乎只能识别 SD 卡、无法识别 EMMC  

OSPI 引导时、如何将引导介质从 SD 更改为 eMMC?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie :

    只是为了确认、您是否要求从 eMMC 引导 rootfs?