工具与软件:
您好、亲爱的专家。
我们已经 在 AM62LP EVM 上引用了许多有关 GPIO0_38控制的线程、但该线程对 GPIO0_38切换仍然不起作用。
因此、我发布该线程以确保不会错过什么
参考
- 原理图检查、GPIO0_38是直接输出到扩展连接器、我们可以测量此引脚。

2.检查 GPIO0_38的 pinmux 设置,它是模式7。 我认为还可以。


3. 检查 Chardev

由于 GPIO0_0为539、因此 GPIO0_38应为539+38 = 577
4、导出577、测试简介如下。
/sys/class/gpio/echo 577 > export /sys/class/gpio/gpio577/ echo out > direction /sys/class/gpio/gpio577/ echo 1 > value
我的问题:
1.我错过了什么吗?
2.我尝试使用 R/W 寄存器来控制 GPIO0_38进行双重检查。
我们是否有如下链接所示的示例?
TDA4VM-Q1:如何将 GPIO0_57配置为输入或输出?
非常感谢
Gibbs