This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X:云中的 PinMux:验证定制 PCBA 的可能性

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438900/phytc-3p-phyboard-am335x-pinmux-in-the-cloud-verifying-the-possibility-of-custom-pcba

器件型号:PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:

我参考了这个设计并对外设 I/O 进行了很多改动 我非常感谢这一出色的设计。

Q1:此工具生成的 devicetree.dtsi 文件是否可以直接用于配置新电路板?

Q2:该工具是否可用于验证外围电路的多功能引脚设计中是否存在任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="574110" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438900/phytc-3p-phyboard-am335x-pinmux-in-the-cloud-verifying-the-possibility-of-custom-pcba ]Q1:能否直接使用此工具生成的 devicetree.dtsi 文件来配置新的电路板?

    可以、该工具可以为捕获的配置生成 dtsi 文件。  

    Unknown 说:
    Q2:该工具能否用于验证外围电路的多功能引脚设计中是否有任何错误?

    SysConfig 不允许选择不在同一 IOSet 中的外设引脚 -数据表指出必须使用 SysConfig 工具来实现此目的。  

    如果存在 IO 电压冲突、SysConfig 还将提供警告、电路板设计人员应意识到 这一点可通过器件设置(电池图标、以橙色圆圈突出显示)启用。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 PaulM

    感谢您的专业响应。
    在您的支持下、一切都将顺利进行。