工具与软件:
我们目前正在尝试使用 am62p5处理器设置 SoM。 我们已成功引导 u-boot、但内核启动期间将暂停。
由于 PARAVIRT 的原因、我们首先在此行:
[ 0.000001] sched_clock: 58 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
禁用 PARAVIRT 将使我们在此行挂起:
[ 2.392841] optee: probing for conduit method.
我们不确定导致此问题的确切原因、但是我们的电路板和 TI EVM (我们使用其 u-boot 和内核配置作为参考)之间的一个显著差异是、我们的电路板只有2GB 的 RAM、而 EVM 具有8GB。
u-boot 或内核是否针对 am62p5处理器进行了设置/配置、具体取决于是否有超过2GB 的可用 RAM?
谢谢!
Joshua Bourgeot