主题中讨论的其他器件: AM625
工具与软件:
您好、专家
我们的计划是让 am625SIP 成为提供时钟控制 TAS5760以通过扬声器播放声音的主器件。 我们现在在 AM625SIP MCASP0_AFSX (D20)引脚上提供12.288Mhz 的时钟源(TAS5760也使用相同的时钟源)。 现在我们有一个问题、在调试 McASP 时、MCASP1_AFSX 的时钟始终为88.2kHz、我们需要48kHz、如何配置设备树以满足48kHz 的输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、专家
我们的计划是让 am625SIP 成为提供时钟控制 TAS5760以通过扬声器播放声音的主器件。 我们现在在 AM625SIP MCASP0_AFSX (D20)引脚上提供12.288Mhz 的时钟源(TAS5760也使用相同的时钟源)。 现在我们有一个问题、在调试 McASP 时、MCASP1_AFSX 的时钟始终为88.2kHz、我们需要48kHz、如何配置设备树以满足48kHz 的输出?
尊敬的 Ethan:
在我们的 EVM 上、编解码器将时钟提供给 MCASP 引脚、这种配置的 DTS 文件如下所示:
您计划如何在主配置中为 MCASP AHCLKX 提供 MCLK?
如果 SoC 向编解码器提供时钟、则必须在该配置中的 DTS 中使用系统时钟方向输出。
您还可以参考以下主题:
此致、
Suren