工具与软件:
尊敬的 TI:
我们使用的是 j784s4评估板(SDK 版本10)。
目前,我们已经成功运行了 UART 测试应用程序( UART_SKU, Baremetal_Test UART_TestApp_FreeRTOS ),而不改变代码。
映像通过 SD 卡(SBL)引导。
在默认配置下、我们 可在同一 UART 实例- J78连接器上的第二个端口(在 EVM 用户指南中标记为 WKUP_UART)上获取输出内容(适用于 SBL 和 TestApp)。
我们要更改用于测试的 UART (基本上是要测试主 UART5、MCU UART0和 WKUP UART0)。
在哪里选择了 UART 实例? 是否有多个应该选择此选项的位置?
此致、
Milena