This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64 DDR 大小文档混淆

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439283/am6442-am64-ddr-size-documentation-confusion

器件型号:AM6442

工具与软件:

AM64数据表和 AM64技术参考手册之间似乎存在差异。 最大 DDR 大小(数据表显示所有 AM64最大大小为2GB)、而 TRM 显示 DDR 子系统可寻址高达8GB:

例如、AM62数据表显示了 AM62的不同限值。

请阐明可用(LP-/) DDR (通过 Cortex A53)的最大大小是什么 AM64 SoC 中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档可能具有误导性、但正确无误。 芯片总体上支持8GB 寻址、无论存储器映射中使用何种寻址。 AM64x DDRSS 表示该 SoC 限制为2GB。 这两项陈述均正确。 AM62x 和后续 AM6x 器件没有2GB DDRSS 限制。

     Pekka