主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
你好
我无法完全理解 TDA4VM TISDK 的引导流程。 (用户指南引导流程)
1.部分箭头存在于 DSMC、MCU R5、A72等流程中。 但我不明白这意味着什么。
例如、我想"Reset RLS"的箭头会发送 一些信号来重置内核。
但我不理解加载过程中的箭头。 (R5 SPL 中的"Load and auth tiboot3.bin"、"Load system Config data")
负载是谁、这些箭头意味着什么? 这是否意味着"从 MCU R5加载系统配置数据并将其传递给 DMSC "?
2.在"R5 SPL"中有"启动 SYSFW"过程。 这是否意味着在 DMSC 中启动系统固件或启动 R5的系统固件(我不确定这是否存在)。
3.我不知道在 MCU R5的最后一个过程中"DM FW image"是什么意思。 请说明加载到何处。
很抱歉问这个 原始问题。 我已经阅读了技术参考手册、但由于缺乏知识、对其理解不深、因此我提出了疑问。
非常感谢。