This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:有关 SBL 引导的问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439647/sk-tda4vm-question-regarding-on-sbl-boot

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好!

我正在将 SK-TDA4VM 电路板与 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05和  ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-09_02_00_05配合使用。

我将使用 SBL 引导系统板。 我的问题是、Linux (引导过程的最后一个阶段)启动后、MCU R5F 的状态是什么。 这些内核上运行的是什么?  

此致、
Tamas   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 SBL 负责加载所有内核和 Linux、则在加载 Linux 后、SBL 会复位正在运行的 MCU1_0内核、并且提供给 MCU1_0的固件(即 DM)将开始在相同的位置执行。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    感谢您的快速响应。 在哪里可以找到有关此复位以及 MCU1_0上加载的固件的更多信息?

    此致、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考下面的相同说明  

    5.2. J721E SBL—平台开发套件(PDK)- Jacinto 用户指南

    此外、您还可以浏览 SDK 中的 SBL 源代码。 由于它是一个裸机代码、因此该序列将直接从 PDK 中 sbl_main.c 的 main()开始  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复!

    此致、
    Tamas