请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-TDA4VM 工具与软件:
这里是设置代码、状态返回为 CLS_PASS、但 CTRLMMR_SEC_CLSTRx_COREX_CFG 和 CTRLMMR_SEC_CLSTRx_COREX_BOOTVECT_LO 寄存器为0x0 (预期值为0x41111000u)。

数据表中有寄存器说明:

此外、 TRACE32 dBUG 显示寄存器值

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
这里是设置代码、状态返回为 CLS_PASS、但 CTRLMMR_SEC_CLSTRx_COREX_CFG 和 CTRLMMR_SEC_CLSTRx_COREX_BOOTVECT_LO 寄存器为0x0 (预期值为0x41111000u)。

数据表中有寄存器说明:

此外、 TRACE32 dBUG 显示寄存器值

您好!
[报价 userid="583570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436949/sk-tda4vm-sk-tda4vm-sciclient_procbootsetprocessorcf-setting-is-not-work "]这里是设置代码、状态返回为 CLS_PASS、但 CTRLMMR_SEC_CLSTRx_COREX_CFG 和 CTRLMMR_SEC_CLSTRx_COREX_BOOTVECT_LO 寄存器为0x0 (预期值为0x41111000u)。
[报价]您能告诉我您正在使用哪个 SDK 版本吗? 您要在这里尝试测试哪个驱动器示例?
此致、
Karthik
您好!
顺便说一句、 我还发现、当我们使用 T32读取某些寄存器值时、它们都是零
请尝试以下过程。 您能告诉我您是否可以在 MMR 寄存器上写入吗?
连接内核(不加载任何二进制文件)
2.打开内存浏览器并尝试写入 MMR 寄存器
此致、
Karthik