This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:如何下载 TI MCAL 用于配置 MCAL 模块的 Elektrobit Tresos?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439339/dra821u-q1-how-can-i-download-elektrobit-tresos-which-ti-mcal-uses-for-configuration-of-mcal-modules

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好、TI

现在、我 从 TI 下载 ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-10_00_00_03

但我不能找到 EB intaller,如图所示,如何下载它?

我的 PC 是 ubuntu20.04、EB 仅在 Windows 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    但我无法找到以下显示的 EB 接口,如何下载它?[/报价]

    EB Tresos Studio 不是 TI SDK 版本的一部分。 它是 按照 TI 安全软件发布的。
    请参阅 常见问题解答、获取适用于 MCAL 的 EB tresos studio。

    [报价用户 id="604466" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439339/dra821u-q1-how-can-i-download-elektrobit-tresos-which-ti-mcal-uses-for-configuration-of-mcal-modules "]

    我的 PC 是 ubuntu20.04、EB 仅在 Windows 上运行?

    [报价]

    是的、它是基于窗口的工具。

    此致、
    Sudheer