This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 如何使用 SDL 配置 TOG 模块

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439298/tda4vh-q1-how-does-tda4vh-use-sdl-to-configure-the-tog-module

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TDA4VH 如何使用 SDL 来配置 TOG 模块、模拟故障注入和通过 ESM 模块输出故障信息? 您能举个例子吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="631402" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439298/tda4vh-q1-how-does-tda4vh-use-sdl-to-configure-the-tog-module "] TDA4VH 如何使用 SDL 配置 TOG 模块、模拟故障注入以及通过 ESM 模块输出故障信息? 您能举个例子吗? 非常感谢您[/报价]

    我们有一个适用于 ToG 模块的 SDL 裸机示例、该模块执行故障注入并触发 ESM 以发出通知。

    请参阅 RTOS SDK 中的 SDL ToG 示例。
    rtos sdk/sdl/examples/tog/tog_main.c

    此致、
    Sudheer