请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好!
不使用 USBn 时、USBn_DRVVBUS 信号的连接要求是什么?
数据表6-74未提供信息。 
可以将该引脚用作 GPIO 吗?
谢谢。此致、
田代浩一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
不使用 USBn 时、USBn_DRVVBUS 信号的连接要求是什么?
数据表6-74未提供信息。 
可以将该引脚用作 GPIO 吗?
谢谢。此致、
田代浩一郎
您好、 田代浩一郎
感谢您的提问。
[报价 userid="97804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438985/am625-usbn_drvvbus-signal-when-usbn-is-not-used 不使用 USBn 时、USBn_DRVVBUS 信号的连接要求是什么?
仅供参考、DRVVBUS 在复位期间启用了内部下拉电阻。
如果未使用、请添加 TP 以供将来扩展、或者可以保持未连接状态。
当用作 GPIO 时、请注意 、复位期间启用内部下拉。
此致、
Sreenivasa