This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:USB2.0 DTS 配置

Guru**** 2548910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433900/tda4vh-q1-usb2-0-dts-configuration

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好!

 平台:TDA4VH J784s4-EVM(我们公司的测试板卡)

 SDK:ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_01_00_06

  我们要使用电路板的 USB2.0功能。  我发现默认 USB menuconfig 为 M、因此我们添加了 USB 驱动程序。

  +CONFIG_USB_CDNS3_SUPPORT=y

  +CONFIG_USB_CDNS3=y

cdns3_plat.c 报告了错误。

[0.6031] xhic-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器

[0.6032] xhic-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1

[18.041] xhic-hcd xhci-hcd.0.auto: 无法设置:-110

[18.603] xhic-hcd xhci-hcd.0.auto: USB bus 1已注销

[18.043] xhic-hcd:xhci-hcd.0.auto 的探测失败、错误为-110

DTS:

&usbss0 {
	status = "okay";
pinctrl-0 = <&main_usbss0_pins_default>;
pinctrl-names = "default"; ti,vbus-divider; }; &usb0 { dr_mode = "otg"; };

USB0_VBUS 已具有5V 输出并 连接到 VCC。

USB0_ID 连接至 GND。

USB0_DP 连接到 D+。

USB0_DM 连接到 D-。

请检查 DTS 配置。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您使用的是定制电路板还是 TI EVM?

    [报价用户 id="605314" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433900/tda4vh-q1-usb2-0-dts-configuration "]

      我们要使用电路板的 USB2.0功能。  我发现默认 USB menuconfig 为 M、因此我们添加了 USB 驱动程序。

      +CONFIG_USB_CDNS3_SUPPORT=y

      +CONFIG_USB_CDNS3=y

    cdns3_plat.c 报告了一个 er

    [报价]

    默认情况下、它会启用、因为模块可以恢复您的更改并保留为默认配置(如 M)。  

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我们使用定制电路板。 (__LW_AT__硬件线路连接与 TI 电路板)一致

    2、我尝试使用默认配置并更改文件系统中的模块。 USB 驱动程序模块可被自动加载。 但仍会报告相同的误差。  它无法加载 USB 设备

    我们希望将 USB 驱动程序编译到内核中。 我们需要在 menuconfig 中添加什么宏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否共享 dtb (不是 dts)、原理图还可以使用默认配置进行日志记录。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已经解决了这个问题。 谢谢你

    谢谢