This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:关于 SK-AM62B-P1 PCIe 上的 CC3301

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438916/sk-am62b-p1-about-cc3301-on-sk-am62b-p1-pcie

器件型号:SK-AM62B-P1
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

  哪个内核驱动程序用于此电路板上的 CC3301的 PCIe?

  或者、选择是哪个 Kconfig 配置宏

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    CC3301不通过 PCIe 通信。 而是使用 SDIO 总线。 各自的内核驱动程序是 MMC 和 SDHCI_AM654。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh  

      很高兴再次见到你。 我想出来了、这个宏是不合规的

     "CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=y"

    谢谢