请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、OMAP-L138
工具与软件:
您好!
我使用 OMAPL138处理器开发 SPI 中断模式的代码、我在下面找到了一些示例
C:\ti\pdk_omapl138_1_0_11\packages\MyExampleProjects
C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\examples\evmOMAPL138\spi
C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\examples\lcdkOMAPL138\spi
提供的示例有、但其中有.c 和.h 文件之一如何访问它们、请指导我是否正确访问此处理器
请提供任何链接或 pdf 文件以了解使用此处理器建立 SPI 通信的信息
此致
J. Muniniteesh