主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
您好!
我 在 A72和 R5F 上进行了 DMIPS (Dhrystone 每秒百万条指令)测试、结果如下。
| A72 | 10698.3449. |
| MCU1_0 | 924.5487 |
| MCU2_0 | 948.6272. |
| MCU2_1 | 965.1651. |
结果的单位是 DMIPS。 但根据 TDA4VH 的介绍、 A72的例外 DMIPS 为11.4K、 R5F 为2.01K。
结果似乎 A72 DMIPS 测试结果接近例外结果、但 R5F 的测试结果显然与例外结果不匹配。
我想问您是否执行过针对 A72和 R5F 的此测试、测试结果是什么? 为什么 R5F 的 DMIPS 测试与例外值不同?