This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:DFU 器件可以#39;t detach

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439093/tda4vh-q1-dfu-device-can-t-detach

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好!

我想在 TDA4VH 板上加载 u-boot。 我正在使用 ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05。 我已经关注了这些线程和资源:  

  1. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1349676/tda4vh-q1-u-boot-and-dfu-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DFU%25252525252520tiboot3%25252525252520TDA4VH
  2. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1041155/faq-tda4vm-j721e-j7200-enabling-dfu-boot-on-8-0-linux-sdk
  3. https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_00_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components U-Boot/UG-DFU.html
  4. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340212/tda4ah-q1-j784s4-evm-dfu_util-u-boot/5174596?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tda4vh%20dfu#517459

但我仍然遇到以下错误:

dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to sourceforge.net/.../

dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0451:6167
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0110
Device returned transfer size 512
Copying data from PC to DFU device
Download	[=========================] 100%       522313 bytes
Download done.
state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present
state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
Done!
dfu-util: can't detach
Resetting USB to switch back to runtime mode

并且无法将 tispl.bin 加载到板上。

还有其他与此错误相关的建议吗?

此致、
Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的专家不在办公室。 9.2 SDK 上存在一个已知问题。 这可以在10.0 SDK 上尝试吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我已经检查了10.0 SDK、且正在运行。 但是、ums 在10.0 SDK 中不起作用、但我发现一个已经讨论了此问题的线程。

    谢谢!
    Tamas