This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 可以同时控制多少个摄像头?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440123/tda4vh-q1-how-many-cameras-tda4vh-can-control-at-the-same-time

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

工具与软件:

大家好、TI 团队

我们有一个 AVM (环视监视器)应用、我们将使用最多配备8通道摄像头的 TDA4VH-Q1

TDA4VH 可以同时控制多少个摄像头? BCS 我们必须提出一个周围的看法

我们有一个 AR0233传感器摄像头,这个传感器有260万像素

在数据表中哪里可以看到视频功能?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H、

    csirx 的每通道带宽为2.5Gbps (有4个通道)、可用于采集数据。 ISP (即 VISS)的带宽为720M 像素/秒(考虑到软件开销、带宽为576M 像素/秒)、并且有2个这样的 VISS ISP

    因此、只要您的总 BW 不执行此操作、您就可以使用如此多的传感器。

    在 SDK POV 和 Fusion 2电路板中、我们测试了12个摄像头、其中 IMX390 2MP 每个摄像头分为2个 VISS (每个6个)、然后通过马赛克显示在显示屏上

    此致、

    Nikhil