This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:ROM 代码启动后、正确的默认 PADCONFIG 值是什么#39?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429434/am620-q1-what-s-the-correct-default-padconfig-value-after-rom-code-boot

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家。

设备:AM62SK_EVM

引导模式:UART 引导

按照工作表、例如 PADCONFIG15 (GPMC0_AD0)-> 0x000f403c

我认为默认值应该如下所示。

   

但是、我会在 UART 引导完成后尝试从 CCS 转储(只有 ROM 代码没有 SBL/SPL)、  0x000f403c = 0x0000 0000

默认的 PADCONFIG 值不同。

我有什么不好?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我假设在 SBL/SPL 或 A53应用中、PADCFG 寄存器可用于 GPMC 应用。

    根据上面的 CCS 映像、多路复用模式配置为零。 该多路复用器模式"0"用于 GPMC 外设。

    您能否确认您使用的是哪种引导模式:GPMC NAND 引导模式?

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anil

    引导模式:UART 引导

    我进行测试、只需要确保默认的 PADCFG 状态。

    默认配置应为 GPIO0_15、SBL/SPL 未运行

    但从 CCS 转储、它会显示您的模式为 GPMC_AD0、而不是 GPIO0_15 (默认值)

    问题与:  

    DS_PULLTYPE_EN[27]= 0  
    TX_DIS[21]= 0

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gibbs、

    根据数据表、以上观察内容是不允许的。

    我可以在我这边确认相同的测试、并在明天让您知道结果。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    在我的最后,我已经检查了以上 我可以看到这些值与数据表一致。

    请参阅下图。

    您能否提供有关您的设置的更多详细信息? 您在使用哪款 EVM? 是定制电路板吗?

    此致、

    Tushar