This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:ICSSG 环回测试

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439616/am6421-icssg-loop-back-test

器件型号:AM6421

工具与软件:

您好!

     我们使用的是 mcu_plus_sdk_am64x_09_02_00_50 SDK。

     我们正在定制电路板上测试 enet_lwip_icssg 环回测试示例工程"enet_lwip_icssg_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"工程。

     我们还尝试了 enet_icssg_loopback  测试示例项目

    我们得到以下错误      

请告诉我们如何解决此问题

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    [报价 userid="580104" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439616/am6421-icssg-loop-back-test 我们使用的是 mcu_plus_sdk_am64x_09_02_00_50 sdk.  

    如果要开始新的开发、您可以尝试最新版本吗?

    [报价 userid="580104" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439616/am6421-icssg-loop-back-test "]enet_lwip_icssg loopback[/报价]

    我们还尝试了 enet_icssg_loopback  测试示例项目

    在使用 AM64x-EVM 时是否会出现相同的错误?

    [报价 userid="580104" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439616/am6421-icssg-loop-back-test "]enet_lwip_icssg_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"项目。

    您能否提供有关定制电路板设计的详细信息?

    哪种 PHY 在那里?

    ICSSG 处于哪种模式(RGMII/MII)?

    MDIO 手动模式?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

     感谢您的答复。

     我们在定制板中使用了 DP83822 Phy。

     同一 PHY DP83822可与我们早期的带 RGMII 接口的定制电路板协同工作。

     在我们新的定制板中、我们将接口更改为 MII。

      除了以上内容、我们想告知您、在我们的 MII 定制板中、我们无法访问 DDR。 我能否使用 DDR 来测试这一点。

      此操作的目的是验证新的 MII 板是否具有 PHY 功能、但我们存在 DDR 问题。

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相同的 PHY DP83822可与我们早期具有 RGMII 接口的定制电路板搭配使用。

    感谢您的更新。 意味着在从 RGMII 迁移到 MII 时会遇到问题?

    为了进入同一页、您使用的是 Enet-LLD 还是 EMAC 层?

    我可以用 DDR 使用率测试一下吗。

    对于 AM243x-LP、您可以参考 ICSSG 环回示例(无 DDR 的实施)。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20\examples\networking\enet_loopback\enet_icssg_loopback\loopback_phy_end\am243x-lp\r5fss0-0_nortos

    此致

    Ashwani