This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:J721S2

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436799/processor-sdk-j721s2-j721s2

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

Steven Werner 或其他 TI 支持部门负责、

大家好、我正在尝试运行 Vision Apps 并遵循 Linux + RTOS 的构建教程。 我应该使用多少个线程构建?

期待听到您的反馈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不管您使用多少线程构建它都没有关系。

    您只需在末尾附加"-j"、即可获得最多可用线程。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil

    当我使用-j 为两个 makes 运行它时出现此错误(错误2)(附加的图像)。 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来未正确下载依赖项。

    您可以在构建 SDK 之前运行设置脚本吗?

    例如下面链接中的步骤4

    Vision Apps 用户指南:构建环境设置

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉花了很长时间才回复。  

    在设置时我执行了步骤4、也再次进行了设置。 很遗憾、它无法正常工作

    请告诉我如何解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道您正在构建的 Ubuntu 版本吗? 和 SDK 版本?

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubuntu 版本:22.04.05 (由我接触的 TI 工程师指定)

    SDK 版本:10.00.00.05 (我不确定这是否是数字、如果我错了、请告诉我)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是最新的 SDK。

    执行设置脚本后、您会看到如下所示  

    CD ${PSDKRA}
    ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh

    它是否在/home/${user}/ti 文件夹中生成了所有 gcc toochain、C7x 编译器等?

    如果需要、则只需在下面完成所有操作即可构建 SDK

    cd ${PSDKRA}/sdk_builder
    创建 sdk_scrub -j
    创建 SDK -j

    请确保保留如上所示的构建路径

    此致、

    Nikhil