This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:构建10_00_07的状态

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439823/processor-sdk-am62x-status-of-buildroot-10_00_07

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

在我再次去构建的兔子洞之前,我想问什么是图形驱动程序的状态,安全设备变体等与 Yocto 构建?   ·丹嫩伯格在9个月前的 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1299166/processor-sdk-am62x-buildroot-for-am6254/5036793上写道 ,这应该在几个月内完成。 那么、今天的情况是什么? 我找不到(也许我没有足够的搜索)什么在这个版本上更改了 buildroot。

JHi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JHi:

    [quote userid="51904" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439823/processor-sdk-am62x-status-of-buildroot-10_00_07我想问一下与 Yocto build 相比、显卡驱动程序、安全设备变体等的状态是什么?

    器件 POV 的所有内容应该在 BuildRoot 中获得几乎支持、因为它位于等效的 Yocto SDK 中、因为它们使用相同的内核/U-Boot 树等、除了 SDK v10.x 中不提供图形支持 它使用软件渲染(因此显示可用)、但还没有 GPU。

    支持安全器件型号也是如此。

    如果您有具体问题、我可以仔细检查一下。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这两项对我们来说是最重要的 、因为我们刚刚开始我们的项目。 这意味着我们必须使用 Yocto。 我希望在 Yocto 世界中有一个非常简约的形象,就像你从建筑中得到的一样。 目前你必须删除这么多的软件包,使它的 GPL3免费. 此外、默认映像的启动时间也很长。

    JHi