工具与软件:
大家好!
我们正在尝试将 SD 卡连接到我们系统上的 MMC2端口,我们已经在您的设备树中启用了 sdhci2,但它似乎不工作,我的意思是当卡连接时,我们无法在 Linux 中检测到。 我们可以看到 mmc2驱动程序已加载到内核启动日志中、但每当我们连接 SD 卡时、都无法检测到该驱动程序。
以下是在我们的系统中添加的设备树:
默认为 SD 卡提供3.3V 电压。 当未检测到卡且连接后卡变为低电平时、我们可以在 SD_CD 上看到1.8V 电压。
sdhci2: mmc@fa20000 {
compatible = "ti,am62-sdhci";
reg = <0x00 0x0fa20000 0x00 0x1000>, <0x00 0x0fa28000 0x00 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
power-domains = <&k3_pds 184 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
clocks = <&k3_clks 184 5>, <&k3_clks 184 6>;
clock-names = "clk_ahb", "clk_xin";
bus-width = <4>;
ti,clkbuf-sel = <0x7>;
ti,otap-del-sel-legacy = <0x8>;
ti,otap-del-sel-sd-hs = <0x0>;
ti,otap-del-sel-sdr12 = <0x0>;
ti,otap-del-sel-sdr25 = <0x0>;
ti,otap-del-sel-sdr50 = <0x8>;
ti,otap-del-sel-sdr104 = <0x7>;
ti,otap-del-sel-ddr50 = <0x8>;
ti,itap-del-sel-legacy = <0xa>;
ti,itap-del-sel-sd-hs = <0xa>;
ti,itap-del-sel-sdr12 = <0xa>;
ti,itap-del-sel-sdr25 = <0x1>;
status = "disabled";
};
/* On-module Wi-Fi on WB SKUs, module-specific SDIO otherwise */
pinctrl_sdhci2: main-mmc2-pins-default {
pinctrl-single,pins = <
AM62X_IOPAD(0x120, PIN_INPUT, 0) /* (C24) MMC2_CMD */ /* WiFi_SDIO_CMD */
AM62X_IOPAD(0x118, PIN_INPUT, 0) /* (D25) MMC2_CLK */ /* WiFi_SDIO_CLK */
AM62X_IOPAD(0x114, PIN_INPUT, 0) /* (B24) MMC2_DAT0 */ /* WiFi_SDIO_DATA0 */
AM62X_IOPAD(0x110, PIN_INPUT, 0) /* (C25) MMC2_DAT1 */ /* WiFi_SDIO_DATA1 */
AM62X_IOPAD(0x10c, PIN_INPUT, 0) /* (E23) MMC2_DAT2 */ /* WiFi_SDIO_DATA2 */
AM62X_IOPAD(0x108, PIN_INPUT, 0) /* (D24) MMC2_DAT3 */ /* WiFi_SDIO_DATA3 */
AM62X_IOPAD(0x11c, PIN_INPUT, 0) /* (#N/A) MMC2_CLKB */
AM62X_IOPAD(0x0124, PIN_INPUT_PULLUP, 7) /* (A23) MMC2_SDCD.GPIO0_71 */
>;
};
/* MMC2 */
&sdhci2 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_sdhci2>;
cd-gpios = <&main_gpio0 71 GPIO_ACTIVE_LOW>;
disable-wp;
ti,driver-strength-ohm = <50>;
ti,fails-without-test-cd;
status = "okay";
};