This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:无法使用 CCS UniFlash 3.4.1.00012刷写 AM3352

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439080/am3352-not-able-to-flash-am3352-by-using-ccs-uniflash-3-4-1-00012

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我已 在 Windows 10笔记本电脑中安装 CCS UniFlash 3.4.1.00012。

我已经按照以下链接中提到的步骤使用以太网连接刷写 AM3352 -

3.4.2.闪存工具—适用于 AM335X 的 Processor SDK Linux 文档

单击"Start Flashing"后、我在"Status View"中没有看到任何内容

问题-

1.  Windows 10操作系统中支持 CCS UniFlash 3.4.1.00012?

2.可以使用 CCS UniFlash 3.4.1.00012刷写.bin 或.out 文件?

3.如果没有,如何将.bin/.out 文件转换为所需的格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="96672" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439080/am3352-flashing-using-ccs-uniflash-3-4-1-00012 1.  Windows 10操作系统中支持 CCS UniFlash 3.4.1.00012?[/QUOT]

    有。

    [quote userid="96672" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439080/am3352-flashing-using-ccs-uniflash-3-4-1-00012 可以使用 CCS UniFlash 3.4.1.00012?[/QUOT]刷写.BIN 或.out 文件

    有。

    请注意、此版本的 UniFlash 非常旧、不受支持。  

    我将提请器件专家注意该主题、以获取任何进一步的建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解到的是可用于刷写 AM3352的最新 CCS UniFlash 软件版本是3.4.1.00012。 较新版本不支持 AM3352。

    我使用了最新软件版本来闪存 AM3352。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、Uniflash 3.4.1是支持 AM335x 器件的最新版本。

    user6067398 说:
    刷写.BIN 或.out 文件

    文件格式与 Uniflash 无关、您只需确保二进制文件格式适合二进制文件写入的闪存。

    user6067398 说:
    单击"开始刷写"
    时、我在"状态视图"中看不到任何内容

    请确保电路板设置为以太网引导模式、并且 Windows 10设备管理器将该电路板列为以太网设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应、这很有帮助!

    如何将电路板设置为以太网引导模式? 这可以通过配置 AM3352的引导模式引脚来实现吗? 是否 提供了任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有、引导模式引脚。 请查看 AM335x 器件 TRM 初始化一章。