主题中讨论的其他器件:AM62P、 TDA4VM
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在评估我们在 Linux 中运行2*A53内核的性能、而在 FreeRTOS 中运行其他2*A53内核的性能、他们将决定是否使用我们的 AM62x。 因为他们的算法只需要在 FreeRTOS 上运行、并且还需要使用 Linux 来运行显示和其他操作系统。
从 SDK10.0指南中可以看到、我们应该已经在 A53上支持 FreeRTOS。
我们还提供了以下 Jailhouse 指南 对 CPU 内核进行分区、并使用 RAM 文件系统运行 Linux 内核的第二个实例。
根据我个人的理解、我认为我们主要可以遵循本指南、我们唯一需要修改的是以下内容。
1:我们可能需要将此 Linux 单元更改为 FreeRTOS 单元。

2:我们可能需要加载基于准或 FreeRTOS 的二进制文件、而不是 Linux 二进制文件。

您能否告诉我们、 在 Linux 中运行2个 A53内核而在 FreeRTOS 中运行其他2个 A53内核所需的确切更改?
非常感谢、
Kevin