This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:将任意用户数据与 vpac 图像缓冲区相关联

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438668/am62a7-associate-arbitrary-user-data-with-vpac-image-buffer

器件型号:AM62A7

工具与软件:

我有一个具有 以下数据流的应用:
V4L->VISS->LDC->MSC

有没有办法  
*将从 V4L 接收的图像缓冲区与 任意标量/指针相关联,
* 让数据沿缓冲链传播到 MSC 输出 buf (应用程序将在其中查询它)

iiuc TIxSetReferenceAttribute (TIVX_reference_timestamp) 具有类似的功能、是否有用户等效数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我认为这是不可能的。 您想做什么、向 V4L2缓冲区添加一些元数据并在所有处理后进行检索?

    我会让 进一步评论。

    谢谢!

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、
    而不是设置我们自己的 任意用户数据、  
    如果我们可以 从 MSC 输出缓冲区和 V4L 缓冲区中查询某些 TI 属性、表明 其中一个属性基于另一个属性、这 也将有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我想您可以使用  TIVX_reference_timestamp 本身
    您觉得这有什么问题吗?

    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 希望 同时使用  TIVX_reference_timestamp 和一个额外的 用户数据指针。
    我从您的回答中了解到这是不可能的。


    最后一个 相关问题-  
    TIVX_reference_timestamp 是否曾经 被任何 TI 代码写入或读取? 还是仅供用户使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    TIVX_reference_timestamp 不会被框架初始化
    用户可 针对输入缓冲器进行设置

    所有 OpenVX 内核都将这些值从输入缓冲器传播到输出缓冲器
    因此、您从输出缓冲器中读取时间戳并将其与输入匹配

    此致
    Rahul T R