This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:适用于 J721-EVM 的 VTM

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441203/processor-sdk-j721e-vtm-for-j721-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

您好!

根据 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components 内核/Kernel Kernel_Drivers / VTM .html

正在运行:

Cat /sys/class/thermal/thermal_zone */温度 

应返回片上温度。 我的问题是:




应该是空的。

还有其他方法可以做到这一点吗?

非常感谢、
Marton