This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:不使用 USB 总线

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441151/am6442-usb-bus-not-used

器件型号:AM6442

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户不打算使用 USB 总线。

他们应该对与 USB 相关的未使用引脚执行什么操作? (例如 VDDA_1P8_USB0和 VDDA_3P3_USB0 )

是否仍需要为这些引脚供电?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kui Kuwahara

    感谢您的提问。

    请参阅引脚连接要求。

    VDDA_0P85_USB0
    VDDA_1P8_USB0
    VDDA_3P3_USB0
    如果不使用 USB0、则必须直接连接这些焊球中的每一个
    VSS。

    USB0_DM
    USB0_DP
    USB0_ID
    USB0_RCALIB
    USB0_VBUS
    如果不使用 USB0、则保持未连接状态。
    注意:USB0_RCALIB 引脚只能在以下情况下保持未连接状态
    VDDA_0P85_USB0、VDDA_1P8_USB0和 VDDA_3P3_USB0
    连接到 VSS。 USB0_RCALIB 引脚必须
    连接到 VSS
    VDDA_0P85_USB0、VDDA_1P8_USB0和 VDDA_3P3_USB0为
    电源。

    此致、

    Sreenivasa