This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:NSF4插件中支持的最大区域数

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441060/sk-am62a-lp-maximum-supported-regions-in-nsf4-plugin

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想确认、对于我们可以在 NSF4插件中创建和调整的区域数量是否存在任何限制。

我尝试了3个区域(基于增益)、似乎只有2个区域被应用。

您还能帮助我了解我的传感器的增益是如何与光度(1 - 1024 )的增益相映射的吗? 我们的传感器支持不同的最大增益、而不是1024。

谢谢。此致、

病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    Unknown 说:
    我想确认我们可以在 NSF4插件中创建和调整的区域数量是否有任何限制。

    在下面的链接中、区域数量限制为10。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/algos/dcc/include/dcc_defs.h?h=main#n61

    Unknown 说:
    我尝试了3个区域(基于增益)、似乎只有2个区域被应用。

    这取决于运行时的增益值。

    [quote userid="606240" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441060/sk-am62a-lp-maximum-supported-regions-in-nsf4-plugin 还可以帮助我理解我的传感器的增益是如何映射到光照度(1 - 1024)的增益吗?

    这应在调优工具文档中定义、如步骤0.1 EV 所示。

    您可以参考以下链接中的代码。

    git.ti.com/.../parse_data.c

    例如、1.0x 传感器增益(EV = 0)映射到"1"、2.0x 增益(EV = 1)映射到"10"。