工具与软件:
您好!
据称、将在即将推出的 SDK 版本中应用修复功能。 processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00注意事项、用"AM571x 平台上的 SBL IPU2引导支持"修复此问题。 但是、在检查代码更新时、我仍然不确定 IPU2引导功能是否正常工作。 看起来应该会将 IPU2的入口点添加到 sbl_main.c 源文件中、但在跟踪我的电路板上的这个问题时、我们发现 IPU2时钟初始化也存在问题。
入口点修复作为参考、虽然需要进行此修复、但这样做很好、但它只是我们为实现 IPU2正确引导而必须实现的修复的一部分。

sbl_target_core_boot.c 源文件中也存在问题、尤其是 IPU2_ClkEnable 在需要引用"CSL_IPU_CORE_CM_CORE_AON_REGS"寄存器时参考"CSL_IPU_CORE_CM_CORE_REGS"寄存器。 如果不进行这种更改、IPU2时钟将永远无法正常启动。 
我想确认我们的器件改动是否正确、或者我们是否遗漏了在 processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00版本中添加的其他内容、以修复 IPU2引导支持问题。
谢谢!
Ryan