This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:J721S2 HS-SBL:在 FS 中启用以太网

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440896/tda4vl-q1-j721s2-hs-fs-enable-ethernet-within-the-sbl

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在尝试在 SBL 内启用以太网连接。 是否有用于发送/接收以太网数据包的示例代码?

此外、为什么SBL_ConfigureEthernet()SOC_J721S2文件中的函数未定义boot/sbl/soc/k3/sbl_soc.c

其他信息:

  • Processor SDK RTOS J721S2 09.01。
  • HS-X721S25AALZ 器件(FS)

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    我们有来自 RTOS SDK 的 ENET 环回示例。
    software-dl.ti.com/.../enet.html

    Unknown 说:
    此外、为什么SBL_ConfigureEthernet()SOC_J721S2文件中的函数未定义boot/sbl/soc/k3/sbl_soc.c

    这样就可以从 TI EVM 上的其他 SoC 访问 CPSW9G/CPSW5G。 因为针对 CPSW9G/CPSW5G 运行的固件未启用该功能。
    由于 J721s2没有 CPSW5G/CPSW9G、因此无需执行此操作。

    此致、
    Sudheer