请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户拥有以前使用 USB DFU 成功刷写 eMMC 的电路板、该电路板已使用了一段时间。
在进行升级实验以重新刷新 eMMC 后、客户无法再使用 eMMC 启动、它始终会在进入 Uboot 之前卡住。 我们认为 eMMC 中可能刷写了错误的映像、从而导致了此问题。 因此、客户尝试再次使用 USB DFU 引导以进行刷新、但是、客户也无法使用 USB DFU 进入 Uboot 以进行引导。 我们不知道原因、但事实确实如此。
因此、我们需要再次尝试使用 UART 来擦除 eMMC 并重新刷新它。 我想知道我们是否支持使用 UART 擦除 eMMC? 如果是、您能否为我们提供一些指南?
谢谢!
Kevin