This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如何从外部 PC 更新 Linux 应用?

Guru**** 2552280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427338/am62p-how-to-update-application-of-linux-from-external-pc

器件型号:AM62P

工具与软件:

你(们)好

以下是   在 TI EVM 上评估时我们希望实现的目标。

我们有一个运行在 Linux A53内核上的应用程序、我们希望每次为 EVM 上电时对其进行更新。

使用 EVM 的 EMMC 引导介质、在一次将闪存引导映像和 rootfs 连接到 EMMC 之后、我们可以从 EMMC 引导 Linux、未来不会使用 SD 卡。

Re -在外部 PC 上编译应用程序、并 将 应用程序刷写到 EVM 中。  

在 Linux 上更新应用程序后、关闭电源并打开电源。

现在、EVM 可以从 EMMC 引导并且应用程序已更新。

请帮助指导我们如何实现这一点。 谢谢。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您正在寻找的具体内容。 您可以仅使用不同的可用接口(如以太网)接收应用并将其刷写到 rootfs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant

    如果我们使用 EMMC 引导 EVM、我们可以使用以太网或 DFU 将应用程序刷写到 rootfs? 您在 SDK 中是否有任何指南可供参考?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    来自 Linux 内核的`wget`或`scp`命令可用于通过以太网传输数据。 收到应用程序后、可以将其移动到 rootfs 中的所需位置。

    这些命令是常规的 Linux 实用程序、因此您可能会在互联网上找到许多详细的操作方法指南。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant

    我尝试过 EVM、但我们的 SDK 默认不支持 wget 或 scp。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在 EVM 上尝试过、但我们的 SDK 默认不支持 wget 或 scp。

    默认文件系统中提供了`wget`命令。 当 SSH 服务器在 EVM 上运行时、` CP μ`s应从主机 PC 上运行。