工具与软件:
您好、TI 团队!
我将研究 SK-AM64B 内核到内核的调度时间和任务到任务调度时间。
我将使用 IPC Notify evcho 应用程序。
请告诉我如何测量它。
环境:
CCS12.7.0
AM64x MCU+ SDK 09.02.01
SK-AM64B

我相信 ClockP_getTimeUsec()可以在同一个内核中使用。
q1:ClockP_getTimeUsec ()是自 CPU 复位以来经过的时间吗? 
问题2: 如何测量内核之间的时间差?
T1 = RCV0-1 - SND0-0
T2 = RCV0-0 - RCV0-1
Q3如果 ClockP_getTimeUsec()的返回值返回自 CPU 复位以来经过的时间
我认为可以根据第一个复位内核来计算差时间、从而测量出该时间。
因为我知道 SBL OSPI 多分区的 CPU 复位时间、所以我想可以计算内核之间的时间差。
对于 SBL OSPI、我不知道 CPU 复位时序。 请告诉我如何测量它。

Q4.对于 Linux、可使用顶部命令检查 CPU 占用情况。
对于 MCU+SDK、如何测量 CPU 占位?
此致、
Yoshiki Koide